This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:EtherNet/IP 的 MDIO

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580595/am3359-mdio-for-ethernet-ip

器件型号:AM3359

大家好

我对 AM335x 的 ICEv2板有疑问。

ICev2板连接 MDIO_DATA 和 PR1_MDIO_DATA。
(与 MDIO_CLK 和 PR1_MDIO_MDCLK 相同)

我的客户正在计划 AM335x 的 EtherNet/IP。

我认为 EtherNet/IP 不需要 MDIO_DATA 和 MDIO_CLK

这种理解是正确的?

BES 此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果以太网 PHY 连接到 PRU 子系统 MII、则必须使用 PRU MDIO 来控制 PHY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    感谢你的答复。

    我不明白。
    您告诉我必须使用 PRU_MDIO。  
    那么,是否 需要 MDIO_DATA 和 MDIO_CLK?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRU_MDIO 表示信号 pr1_MDIO_DATA 和 pr1_MDIO_mdclk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    我很抱歉。 我不明白。
    我问 是否需要 MDIO_DATA 和 MDIO_CLK?

    ICEv2电路板如下:

    PR1_MDIO_MDCLK 和 MDIO_CLK 已连接。
    PR1_MDIO_DATA 和 MDIO_DATA 也已连接。

     ISDK 以太网/IP 是否需要 MDIO_DATA 和 MDIO_CLK?
    我认为客户可以删除 MDIO_DATA 和 MDIO_CLK。
    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢你的答复。
    我明白了。
    客户将移除 ISDK 以太网/IP 的 MDIO_DATA 和 MDIO_CLK。

    此致
    高贵须