This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA752:使用 omapconf 工具时、获取"CPU 不支持消息&quot

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580618/linux-dra752-get-cpu-not-supported-message-when-using-omapconf-tool

器件型号:DRA752
主题中讨论的其他器件:DRA742

工具/软件:Linux

大家好、

我的平台是具有 PSDKLA 3.01.00.03的 J6 EVM

引导日志:

----------------------------------------------------

U-Boot 2016.05-gfb0606103e (2016年10月24日- 10:04:46 +0530)

CPU:DRA752-GP ES1.0
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 E.0
DRAM:1.5GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.

----------------------------------------------------

我的问题是使用 omapconf 命令(omapconf read、omapconf show DPLL... )、它始终在末尾显示以下日志(红线) 它会影响结果吗?

root@dra7xx-EVM:~# omapconf --cpuinfo
OMAPCONF (修订版 v1.73构建时间:2016年10月24日09:39:52 IST)

硬件平台:
通用 DRA74X (平展器件树)
DRA75X ES1.0 GP 器件(标准性能(1.0GHz))
芯片 ID:74780000-3FBA0702-0163DBA7-1400C010
TPS659038 ES1.0

omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也收到了相同的消息、但从未寻找显示该消息的原因、因为它不会影响结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不需要仔细检查这些消息。
    感谢您的快速回复。

    并添加另一个问题...
    我尝试使用" omapconf read 0x4AE0C204 bin"以二进制格式打印值。 但返回值是错误的。
    我认为 omapconf/common/lib.c bin2str_32()函数中存在错误
    是否会在未来版本中修复它?

    ----------------------------------------------------
    root@dra7xx-EVM:~# omapconf 读取0x4AE0C204
    0B99002F
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    root@dra7xx-EVM:~# omapconf read 0x4AE0C204 bin
    0000000000000000000000000000000000000000000000000001
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里提交了此申请:

    https://github.com/omapconf/omapconf/issues/39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ac --是否可以使用以下补丁尝试重建和重新测试 omapconf:

    github.com/.../1d2fa2b71fd446dae6d43a265ad75315f47a7f98

    如果您确认可以解决该问题,则可以将修补程序合并到 omapconf 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    感谢您帮助报告此问题。

    我已经尝试 了1d2fa2b 补丁并在我的 EVM 上进行了测试。 问题已解决。

    我还将要求客户在该平台(定制 DRA72X 板)上进行测试 、以查看它是否也能正常工作。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流、

    请将此主题标记为"已验证"、因为问题已解决。

    谢谢、
    Alex