This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5728:SD 卡启动失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579318/tmdxidk5728-sd-card-boot-fails

我们购买了一个 TI TMDXIDK5728板,它无法使用传入的 SD 卡启动。 SD 卡可以启动其他相同的板。

 

在这里停止、这是硬件问题吗? 希望能得到您的帮助。 提前感谢。

 

U-Boot SPL 2016.05-00039-gb43cf45 (2016年11月9日- 16:07:40)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
这些选项中没有匹配的 DT:
   am57xx-beagle-x15
   am572x-idk
   am571x-idk
无法装入 ext2文件系统...
SPL_load_image_ext_OS:ext4fs 安装错误- 0
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从以下映像文件创建新的引导卡: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的回答。
    我已尝试从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载映像 am57xx-evm-linux-rt-03.02.00.05.img.zip。 使用 Win32Imager 将启动卡设置为新的 SD 卡,但问题仍然存在,正如我在那里所描述的那样。
    我是否可以更改或尝试任何内容、或者我们是否可以认为这是硬件问题。

    此致、
    ZItao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 IDK 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zitao、

    几个问题:

    1. 我是否从您原来的帖子中了解到您有多个 IDK 板、一个引导正确、另一个引导不正确?
    2. 对于故障器件、是否可以立即观察到这种行为?
    3. 其中一个装置是否进行了任何修改?
    4. 两个电路板上的跳线是否相同?
    5. 您是否在工作板和非工作板之间交换了电源并看到了相同的结果?
    6. 除先前提供的引导日志之外,故障的症状是什么?
    7. 您是否看到 SDCARD 固定框架和触点有任何损坏?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于您的问题、

    1.是的,我们有一个实验,此 SD 卡可以运行另一个 am5278。 另一个板上的 SD 卡无法引导该板。

    2.我使用的是传入的 SD 卡和电路板、我没有做任何更改、以前从未成功过。

    3.no

    4.相同。

    5.相同的结果。

    6.没有其他人。 只能从 u-boot 启动、尝试了几个 SD 卡、并制作了新的 SD 卡、结果相同。

    7.看不到任何损坏。

    谢谢、

    Zitao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zitao、

    日志的这一部分向我表明、它们是电路板的物理问题、妨碍了 PMIC 为 SDCARD 端口供电:

    尝试从 MMC1引导
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    tps65903x:无法设置 LDO1电压。

    请启动 RMA 以获取退回和更换的设备。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的验证、我们的当地供应商 Mouser 购买了此电路板。 您能否向我展示 RMA 流程、或者直接联系我们的供应商?

    谢谢、

    Zitao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zitao、

    您需要与 Mouser 一起使用 RMA。  他们将联系 TI。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tom。 我将联系 Mouser。