This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:3D GPU 慢于2D GPU

Guru**** 2617435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580949/linux-am5728-3d-gpu-slower-than-2d-gpu

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

为了在屏幕上显示1280 * 720大小的 BMP 图像、每个 LCD 均使用2D 和3D GPU。

3D GPU 的速度是2D GPU 的两倍以上、导致屏幕同步问题。

2D GPU 为4毫秒、但3D GPU 为毫秒。

我们很好奇。

我希望3D GPU 比2D GPU 更快。

您迟到了吗?

附上用于测试的示例代码。
(2D_galRunTest2.c、3D_kmscube.c、bmp720.bmp)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应通过运行 GLBenchmark 和捕获性能报告显示速率(FPS)、填充速率、顶点吞吐量等来测试图形性能