This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:AM335x

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580194/linux-am3358-am335x

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好

  我正在 我的项目中使用针对 BeagleBone 的 meta-.ti 层构建。 我需要有关低功耗模式仅 RTC 和休眠方面的帮助。BeagleBone 将支持仅 RTC 模式和休眠?  

在“内核日志”中,我遇到以下错误。

   PM:引导加载程序不支持仅 RTC 模式  

4.9.13-此中使用的内核版本。

  • 在磁盘暂挂模式下,处理器进入暂挂模式,但不会从以后恢复。 它从引导加载程序引导'
  • 对于仅 RTC 模式,我在内核设备树中添加了 ti,PMIC-关断控制器。 启动时出现上述错误
  • 在引导加载程序中,我启用了 SPL_CONFIG_RTC_ONLY 支持,这对我也没有帮助。
  • 您能解释一下如何测试磁盘暂挂模式和仅 RTC 模式。

 此致

Rajalakshmi A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是我的建议。
    尝试:
    root@AM335x-EVM:~ root@AM335x-EVM:~# echo 1 >/sys/kernel/debug/pm_debug/enable_off_mode
    root@AM335x-EVM:~# echo mem >/sys/power/state
    [251.460847] PM:正在同步文件系统... 完成。
    [252.189469]冻结用户空间进程... [252.195715]冻结剩余可自由运行的任务... (已过0.005秒)完成。
    [252.201025]暂停控制台(使用 NO_console_suspend 进行调试)

    对于引导警告 PM:引导加载程序不支持仅 RTC 模式,请尝试在 TPS 的 dcdc3子节点中添加稳压器暂挂启用,如下所示:

    TPS{
    调节器{
    dc1_reg:电脑控制器@0{
    稳压器名称="VDDS_DPR";
    稳压器常开;
    };

    dcdc2_reg:电脑控制器@1{
    /* VDD_MPU 电压限制为0.95V - 1.26V、容差为+/-4%*
    稳压器名称="VDD_MPU";
    稳压器最小微伏=<925000>;
    稳压器最大值微伏=<1351500>;
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    };

    dcdc3_reg:电脑控制器@2{
    /* VDD_CORE 电压限制为0.95V - 1.1V、容差为+/-4%*
    稳压器名称="VDD_CORE";
    + 稳压器挂起使能;
    稳压器最小微伏=<925000>;
    稳压器最大值微伏=<1150000>;
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    };
    看看您是否能够使其正常工作。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的建议。 我在 TPS 部分中启用了稳压器-SUSPE-ENABLE,但问题仍然存在。 请告诉我如何在 AM335x 中测试仅 RTC 模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    启用关闭模式后,我将获得32kHz 低温时钟脉冲 t。 使用 RTC WAKE 命令,rtcWAKE -s 10 -m OFF I 给定.. 处理器断电。 但它不会在一段时间后唤醒。 还有什么其他我缺少的东西了。。。 在内核启动消息中,我正在获取引导加载程序不支持仅 RTC 模式错误,在 TPS 部分的 dcdc3-regulator 中添加 SUSPEND、ENABLEON-ON 后显示。
    此外,meta-ti 内核还需要任何内核修补程序?