工具/软件:Linux
大家好、
是否可以在不安装 SDK 的情况下创建可引导 Linux sdcard。 只需下载映像并使用 dd 刷写 sdcard? 请给我指出说明吗? 我正在使用 AM572X EVM。 它附带了一个 sdcard 并具有矩阵 GUI。 我希望纯 Linux 没有它。
感谢你能抽出时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、
是否可以在不安装 SDK 的情况下创建可引导 Linux sdcard。 只需下载映像并使用 dd 刷写 sdcard? 请给我指出说明吗? 我正在使用 AM572X EVM。 它附带了一个 sdcard 并具有矩阵 GUI。 我希望纯 Linux 没有它。
感谢你能抽出时间。
请尝试以下命令:
驱动器=/dev/sdX
DD if=/dev/zero of=$drive BS=1024 count=1024
parted -s $drive mklabel msdos
parted -s $drive unit cyl mkpart primary FAT32 -- 0 9
parted -s $drive set 1 boot on
parted -s $drive unit cyl mkpart primary ext2 --9-2
mkfs.vfat -F 32 -n "boot"${drive}1.
mkfs.ext3 -L "rootfs"${drive}2.
mkdir 引导 rootfs
sudo mount /dev/sdb1 boot/
sudo mount /dev/sdb2 rootfs/
CP{MLO、u-boot.img}boot/
tar -Jxf Arago-base-tisdk-image-am57xx-evm.tar.xz -C rootfs/
CP{zImage、am57xx-evm-reva3.dts}rootfs/boot/
同步
同步
sudo umount rootfs/ boot/
请注意,/dev/sdX 中的 X 必须指向您的 SD 卡,因此请谨慎选择,因为您可以擦除硬盘。
您可以在以下网站找到其他发行版: elinux.org/BeagleBoardDebian。 请查看。