This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3517:对 AES 的 Linux 支持

Guru**** 2618615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580561/linux-am3517-linux-support-for-aes

器件型号:AM3517

工具/软件:Linux

您好!

Linux 是否支持 AES 加密,甚至不支持 Crypto 硬件?

在没有硬件支持的情况下,我们应该如何对 AES 进行加密/解密?

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    您可以实施自定义软件 AES 加密、但它比使用硬件加速器的软件慢。 网上有许多示例:
    github.com/.../aes.c
    tls.mbed.org/aes-source-code

    还有更多可用示例... 您应该能够在 Linux 系统中移植这些内容。

    此致、
    Yordan