This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Z-stack Linux Gateway Installer.run 文件未执行

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580537/linux-z-stack-linux-gateway-installer-run-file-not-executing

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:Linux

您好!

我尝试在 Raspberry Pi 2和 Raspberry Pi 3上执行 Z-stack Linux Gateway Installer.run 文件、但没有任何反应。

有人能否解释如何执行网关安装程序文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此论坛适用于 TI 器件、而不是 Rasberry PI。
    请将您的问题发布到合适的社区。

    BR
    玛格丽塔