This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:OMAP LCDK 套件中的信号处理

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580572/tmdslcdk138-signal-processing-in-omap-lcdk-kit

器件型号:TMDSLCDK138

你(们)好

因此、我想在 TI LCDK DSP 套件中实现一个通道均衡器。 我已阅读有关为通道模型实施 FIR 滤波器的文章。 我想实现用于盲通道均衡的恒定模量算法。

是否有任何文献可以帮助我完成该项目?

此外、如果我说在 MATLAB 中生成一些 IQ 数据并产生噪声、 我是否可以通过 USB 将这些数据从 PC 串行传输到 LCDK 套件?

感谢你的所有帮助。

此致,

Sagnik Basu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagnik、

    我们在为此器件提供的 TI C674x DSPLIB 中提供了 FIR 滤波功能。 您可以首先查看该实现、看看是否可以使用该实现。 对于输入、我们在 LCDK 上有 ADC (AIC3106)、您可以使用它来提供输入数据。

    您还可以参阅以下有关 C6748滤波器设计的培训文本:
    www.montefiore.ulg.ac.be/.../dsp_book.pdf

    此致、
    Rahul

    PS:另请参阅 FilterPro A WebBench 来设计滤波器。