Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我不熟悉 TI e2e 论坛。 我目前正在从事一个串行(RS232)转以太网转换器项目。
我的工作环境如下:
控制器- TM4C129ENCPDT
2. TI RTOS 版本:2.1.0.03
NDK 版本:2.24.0.11
我的原型板有一个 RS232端口和一个以太网板。 目前有5台 TCP 服务器在从设备上运行5个 TCP 连接。
我必须将来自 RS232的任何数据推送到5个 TCP 从设备、反之亦然。 一个时刻的最大数据长度、我假设为255字节。
此项目可用于 TCP 连接上的少量数据流量。 我的意思是、如果我以最短时间延迟2-3秒、最大10字节的时间间隔推送数据。
但是、当我反复推送数据(255字节)时、几秒钟后所有 TCP 任务都会被阻止。
能不能有人告诉我问题是什么。
谢谢、此致、
Renil Raju