This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:什么是引导加载程序重新编写?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580607/tms320c5515-what-is-bootloader-reauthoring

器件型号:TMS320C5515

引导加载程序重新编写的含义是什么? 根据我的理解、引导加载程序只读闪存。 Booloader 写入引导设备/闪存的时间和方式?

2.2.1 NOR 闪存
引导加载程序支持从连接到四个外部存储器接口中任何一个的 NOR 闪存引导
(EMIF)芯片选择。 NOR 闪存必须使用16位数据总线。
任何16位 NOR 闪存器件都应可用于只读用途。 以支持引导加载程序重新创作
需要写入器件、符合 CFI 标准的底部引导块和统一引导块器件应该
工作。 顶部引导块设备可能工作、也可能不工作(由于非标准 CFI、取决于供应商
实施)。
以下是显式支持重新创作(写入)的 NOR 闪存器件的列表。 其他
器件。
•Spanion S29GL016A
•SpansS29AL016M
•MXIC MX29LV160T
•Spanion S29GL032A
•SST SST39LF/VF200A
•SST SST39LF/VF400A
•SST SST39LF/VF800A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    引导加载程序能够支持2种不同的加密引导(但我们不支持目录客户):
    1) 1)对映像进行加密并使用引导加载程序对其进行解密-加密的映像在非易失性存储器中的板对板是相同的
    2) 2)加密映像、并通过使用第二个芯片特定的加密种子重新编写加密映像、使其在各个电路板上都是唯一的。 在选择了重新创作(#2)的第一次引导时、引导加载程序会重新加密映像并将其写回非易失性存储器、以便 A 板上的加密映像与 B 板上和其他每个板上的加密映像不同。 这使得反向工程引导加载程序映像变得更加困难。 但是、所使用的加密功能不如更现代的加密启动加载程序强大。 这是我们不支持它的原因之一。

    希望这对您有所帮助、
    标记