This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:ADAS 应用- Linux OS

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580815/ccs-tda2evm5777-adas-application---linux-os

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果我的应用程序需要 Linux 操作系统 和我的 PC 操作系统 Windows 10 64位、 我需要在虚拟机上安装 Linux Ubuntu?

请向我发送 合适的版本链接?

谢谢索非亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、
    我建议使用双启动(Win + Ubuntu 16.04)而不是虚拟机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    根据 Vision SDK 文档、它需要 Ubuntu 10.04或12.04、但我认为对于更高版本(14.04或16.04)也可以正常工作。
    只需确保它是64位版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您更喜欢虚拟机、我们的团队合作伙伴可以使用 Virtual Box 5.014。