请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我想在 K2K ARM 多核中运行我自己的逻辑我需要以下详细信息、请帮助我获取以下详细信息。
1) 1) K2K Arm 内核所需的裸机 BSP。 ARM BSP 在安装 文件夹中的位置是它们链接的位置。
2) 2)我想通过 CCS 连接板载调试器。 只想刷写 BSP 和我的 main 中的逻辑、无需任何 操作系统。
3) 3) 引导 ROM 到 RAM (可能 是 cinit API 的文件)发生矢量重映射时、请与我分享复位矢量详细信息。
4) 4)只是希望 printf 在控制台中获取打印内容。 为此、我们需要执行的所有操作都是什么。
谢谢、
Vinayak。