This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:具有 OMAP-L138的 X100 v3仿真器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580426/ccs-omap-l138-x100-v3-emulator-with-omap-l138

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我刚买了一个 OMAP L138 LCDK 和一个 X100 v3 JTAG 仿真器、但是当我尝试加载其中一个示例时、它说没有检测到电源、有人能帮我吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、

    您能否发布在连接到目标时在 CCS 中看到的错误消息?

    此致、
    SENTHIL