请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5K2E04 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试测试 K2E EVM 版本1.0.2.2 + RTM-BOC 版本 D 和客户电路板之间的10G MAC_MAC 接口。 ETH2和 ETH2正在出现。 我可以设置 eth2的 ipaddress、链接显示 eth2是 K2E 的 IP 地址。 但是、我们无法执行 Ping 操作。 我已附上 DTS 文件更改和日志。 请提供一些调试指针。
UBoot、内核、ubifs 和 DTB 来自 PSDK_03.02.00.05
此致、e2e.ti.com/.../2273.files.zip
Frangline。