请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 你(们)好
我想知道 EDMA3吞吐量。
我有两个问题。
1.根据 SPRABK5B (Keystone2器件的吞吐量性能指南)文档,EDMA3 (L2 -> L2)的吞吐量大约为每秒6GB
但是、根据实际数据、测量了3GB/s 吞吐量测量值。
测量方法读取 TSCL、TSCH。
环境是根据文档设置的。(ab-sync、acnt=1024、bcnt=128)
上述测量结果是否正确?
或者、我是否必须进行其他设置才能使其看起来像一个文档?
2. 通过将数据大小从1K 增加到128K 来测试 EDMA
数据大小越大、吞吐量就越快。
在1 KB 字节中、吞吐量为每秒0.14 GB
在256 KB 字节中、吞吐量为每秒5.23 GB
我想知道这是否正确。