This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:分立式电源解决方案

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580693/am3352-discrete-power-solution

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TPS650250

您好!

在为 AM3352设计分立式电源解决方案时、是否有任何参考原理图?
例如为 AM437x (SLVUAB1)提供的示例。 可以将 AM437x 解决方案用作参考吗?

此致。
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、TI 没有提供参考设计。 在此论坛上、客户发布了自己的解决方案: e2e.ti.com/.../1538699
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢...但我们不能向客户提供、因为我们希望他们只使用 TI 的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们可以使用 TPS650250 PMIC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、

    实际上、由于以下要求、我们无法使用 PMIC。

    输入电压:3.0V 至6.0V
    工作温度:-40度至105度
    AM335x 速度:1GHz (Nitro)

    因此、我们正在研究分立式替代方案。

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您需要设计自己的电源、并且电源必须符合 AM335x 的电源定序要求。