This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:IVAHD mpegenc:如果存在移动对象、h263流中会出现伪影

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578880/tms320dm8168-ivahd-mpegenc-artifact-in-h263-stream-if-there-is-moving-object

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我的客户尝试使用附加的 param 进行 h263编码、但发现如果存在移动对象、流将在移动区域中看到伪影。 他们正在尝试最新的 REL.500.V.MPEG4.E.SP.IVAHD01.00.02.00。

您是否希望检查参数设置中是否有遗漏内容?e2e.ti.com/.../h263enc_5F00_parm.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到在编解码器发行说明中存在一个问题"使用低 QP 编码时、H.263位流中出现伪影。 当使用低 QP 值进行编码时、这些伪影只在内部帧的宏块中发生。 它主要发生在内容中、其中宏块中的一个或多个8x8块中存在尖锐边缘。"

    查看 ivahd_mpeg4enc_01_00_00_05_production 的发行说明。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛格丽塔

    客户已使用最新的 ivahd mpeg4enc v 1.00.02.00。 它应该可以解决这个问题。

    您是否检查了参数并发现了任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是否可以共享输入和编码位流? 我们将尝试在我们身边重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、

    客户在自己的软件中发现了一些问题、修改后、问题似乎消失了。 现在、客户需要执行更多测试来确认问题是否已解决。 我会随时为您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    感谢您的更新。 客户确认问题已解决后、请关闭此主题。