This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM5728:GStreamer 插件的文本或时间叠加

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580500/starterware-am5728-text-or-time-overlay-with-gstreamer-plugins

器件型号:AM5728

工具/软件:Starterware

大家好

除了开罗会议之外、是否还有其他方法可以向视频中添加自定义文本或时间戳或 gstreamer 的其他任何内容?

我发现 SDK 随附的 gstreamer-1.0中没有时间覆盖插件支持。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅此帖子 :e2e.ti.com/.../2115904
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    除我 在这里提供的信息外、您提到的帖子没有其他信息。

    我知道我们可以将开罗的自定义文本和图像添加到视频中。 但这并不简单。 我正在搜索 诸如 timestoverlay plugin 之类的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查 Biser 的答案。
    关于时间覆盖、它是您可以编译的基本插件的一部分。

    BR
    玛格丽塔