This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DMVA3:[DMVA2]USB 主机:要加载哪些模块?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579969/linux-dmva3-dmva2-usb-host-which-modules-to-load

器件型号:DMVA3

工具/软件:Linux

您好!

我们有 DMVA2定制板。 DMVA2 用作 USB 主机。 目前、我在引导后加载这些模块

usbcore.ko

musb_hdrc.ko

scsi_mod.ko

USB-storage.ko

我是否需要加载除此模块之外的任何其他模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bahubali、

    请尝试先启用 USB 主机内核。 SCSI 和 USB 存储是同级驱动程序。 首先启用 USB 主机并使枚举正常工作。 稍后可以尝试 USB 类级驱动程序。 请使用 DaVinci.ko、它是 DaVinci 胶合驱动程序。