This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 am5728-EVM 上初始化 Intel WIFI 5100并连接到 acess Point?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580554/how-can-initialize-intel-wifi-5100-on-am5728-evm-and-connect-to-acess-point

你(们)好

我在 am5728-EVM 上工作、想通过 英特尔公司 WiFi Link 5100连接到接入点。

我使用 lspci 命令连接主板上的 Intel Corporation WiFi Link 5100 (PCIe 模块):

root@am57xx-EVM:~# lspci
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件8888 (修订版01)
01:00.0网络控制器:英特尔公司 WiFi 链接5100

也可以使用 lspci -k 命令:

root@am57xx-EVM:~# lspci -k
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件8888 (修订版01)
正在使用的内核驱动程序:pcieport
01:00.0网络控制器:英特尔公司 WiFi 链接5100
子系统:Intel Corporation WiFi Link 5100 AGN
使用的内核驱动程序:iwlwifi
内核模块:iwlwifi

使用 ifconfig -a 命令:

root@am57xx-EVM:~# ifconfig -a
eth0 Link encap:以太网 HWaddr 5C:F8:21:0D:E3:CE
iNet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255掩码:255.255.255.0
inet6 addr:fe80::5ef8:21ff:fe0d:e3ce%132400/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:148109错误:0丢弃:5溢出:0帧:0
TX 数据包:55418错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:181781342 (173.3 MIB) TX 字节:8807574 (8.3 MIB)
中断:99

ETH1链路连接:以太网 HWaddr 5C:F8:21:0D:E3:cf
广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1:%132400/128范围:主机
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:284错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:284错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:211320 (206.3 KiB) TX 字节:211320 (206.3 KiB)

sit0 Link encap:IPv6-in IPv4
NOARP MTU:1480公制:1.
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

wlp1s0链接 encap:ethernet HWaddr 00:24:D6:49:12:48
广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

因此、当我下载 iwlwifi 5000-5.ucode 并将其复制到/lib/firmware 上时、会创建 wlp1s0。

root@am57xx-EVM:~# ls /lib/firmware
am57xx-pru1_0-fw dra7-ipu2-fw.xem4.ipumm-fw
am57xx-pru1_1-fw dra7-ipu2-fw.xem4.map
am57xx-pru2_0-FW IPC
am57xx-pru2_1-fw iwlwifi-5000-1.ucode
dra7-dsp1-fw.xe66 iwlwii-5000-5.ucode
dra7-dsp1-fw.xe66.dspdce-FW PRU
dra7-dsp1-fw.xe66.OpenCL-monitor ti-connectivity
dra7-dsp2-fw.xe66 ti-pruss
dra7-dsp2-fw.xe66.OpenCL-monitor Tigon
dra7-ipu1-fw.xem4 vpdma-1b8.bin
dra7-ipu2-fw.xem4.

但我有很多问题!

当我输入“ip link set wlp1s0 up”命令时:

root@am57xx-EVM:~# ip link set wlp1s0 up
[1838.213244] iwlwifi 0000:01:00.0:L1禁用- LTR 禁用
[1838.221955] iwlwifi 0000:01:00.0:L1禁用- LTR 禁用
[1838.227729] iwlwifi 0000:01:00.0:无线电类型= 0x1-0x2-0x0
[1843.228390] iwlwifi 0000:01:00.0:无法加载固件块!
[1843.2344433] iwlwifi 0000:01:00.0:无法加载[0] uCode 段
[1843.241236] iwlwifi 0000:01:00.0:无法运行初始化代码:-110
[1843.247284] iwlwifi 0000:01:00.0:无法初始化设备。
RTNETLINK 回答:连接超时

如何解决?

请帮我...