This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何在 Linux 中使用 WL8蓝牙接收数据

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580177/linux-how-to-receive-data-with-wl8-bluetooth-in-linux

工具/软件:Linux

你(们)好  

我将 wl8与 Atmel sama5d3串行器件搭配使用。

我可以通过工具 obexftp 将文件发送到设备、但无法接收文件。

我发现可以通过工具 obexpush 接收文件、但总是编译错误、源代码包似乎不适用于 Linux。

接收文件是否有任何建议方式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morris、

    此论坛支持在 TI 器件上运行 Linux。 对于 Atmel sama5d3,您需要转到 Atmel 支持论坛/社区。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    好的、我将在其他论坛中搜索答案。
    但我认为我可以通过最好的方式来获取 BT 数据接收演示或如何在这里获取、因为我使用的是 wilink8。
    谢谢!