器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Starterware
您好!
为了进一步了解 AM335x、我遵循了"快速入门指南 StarterWare 02.0.XX.XX (支持 AM335x)"和" Starterware:BeagleBone Black 支持"文档中的说明。
我安装了 Code Composer Studio 7并根据支持文档的第1页和第2页应用了更改。 为了运行演示应用、我在 支持文档中提到了 processors.wiki.ti.com/.../Quick_Start_Guide_StarterWare_02.00.XX.XX_(supports_AM335x)。
我注意到、本文档中的设置要求将 mini USB 端口称为连接器 P3、而在 BBB 上为 P4。 我假设本文档是指早期的 BeagleBone 板。
当我从板载存储器引导 BBB 时、Windows 7会进行枚举。 在设备管理器中、Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget 出现在网络适配器下、BeagleBone 出现在便携式设备下、Gadget Serial 出现在端口下。
在安装 bon_d64.exe 之前、当我从 SD 卡启动 BBB 时、"AM335x USB"将显示几秒钟、然后消失、之后只会再次出现。
安装 bon_d64.exe 后、从 SD 卡引导时、Windows 设备管理器中不会出现与 BBB 相关的任何内容。
在名为"StarterWare_02.00.01.01_BBB.pdf"的文档中、我阅读以下内容。 "您可以在 Windows 或 Linux 上按照以下步骤在现有 StarterWare 安装中添加对 BeagleBone Black 的支持"。 这些说明对我来说不起作用、尽管我花了很多时间搜索此论坛和互联网、但我无法让此引导加载程序示例正常工作。 我只能假设我错过了一些重要的东西。
我希望有人能够帮助我解决这个问题。
提前感谢。