This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:有关 DM8168 Link 的问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580495/tms320dm8168-the-question-about-dm8168-link

器件型号:TMS320DM8168

大家好,

    根据文档,我知道链接可能有一个或多个有关其体系结构的输入队列和输出队列,我的问题如下:

    1.输入队列和输出队列的作用是什么?

     它们之间有什么区别?

     谢谢,

     Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入队列用于保存来自上一个链路的输入缓冲区、输出队列用于将当前链路处理过的缓冲区发送到下一个链路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢你的答复。

      Simon