This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:h264enc h264dec 和 jpeg

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580540/linux-tms320dm368-h264enc-h264dec-and-jpeg

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

当我启动程序时、开始捕获视频并进行 h264encode、然后在 Sametime 上启动 h264decoder、它可以正常工作、但当我在捕获线程中打开 jpegenc 时、我会显示如下内容:

错误:断言违反:sharedMem.c,第98行
无法创建图像编码器:jpegenc

我怎么做,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于创建 JPEG 编码器的内存分配可能失败。 可以从不同的共享存储器分配 H264 Enc/Dece 和 JPEG Ence。