This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:DDR3软件调平源代码

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580445/processor-sdk-am335x-ddr3-software-leveling-source-code

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!

关于 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling 中概述的过程、 是否为可执行文件"DDR3_SLAVE_RACING_SALOG_auto.out"提供了源代码?

将其与 AM3358_Starterkit.gel 搭配使用 非常不方便、并且在您检查 DRAM 状态 尚不清楚的新硬件时、这种方法远非理想之选。  如果出现问题、则没有调试功能。    能够在本地构建和调试该过程将会好得多。

谢谢、
Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、源代码不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    这实在太糟糕了! 我现在拥有的是应用程序一直在运行、而不是在控制台上加载任何内容。

    但感谢快速响应。

    此致、
    Gerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您是否正在执行此处所述的所有操作: processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我读过,它也很有用,因为它有计时计算器电子表格。

    比率搜索应用程序现已成功运行。 主要问题是、我只需将 DDR3_SLAVE_RAIACT_SEARK_auto.out 指定为程序即可进行调试配置、并且调试器启动时目标未正确连接。 在 Debug Configuration 窗口中、通过选中 Target -> Auto Run and Launch Options -> Connect to target on debugger startup 复选框来修复此问题。

    我还绕过了.gel 文件的使用、因为这是一个很好的机会来测试一些我已经基于 starterware\bootloader 构建的 DDR 初始化代码。 使用 RatioSeed_AM335x_boards.xls 中的种子值、通过对 DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_Ratio 值进行 Juggling、我能够在微调之前使接口运行。

    感谢你的帮助。
    Gerry