This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:电源定序问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580064/am3358-power-sequencing-question

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TPS65217

 BBB 参考使用 PMIC TPS65217C 的定制 AM335x 电路板设计。

我尚未确定 TPS65217的电源定序输出的范围。  有时处理器不会启动(所有电压都存在)、我想知道它是否与电源相关。  

如果这是一个问题、如何对其进行测试、验证和校正?

此致、

Brian Weir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65217x PMIC 设计用于与 AM335x 器件配合使用、且其上电定序已经过验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、感谢您的回复。

    我了解在一个完美的世界中、PMIC 电源定序的目的是正确启动 AM335x、在验证之前、该定序很可能经过调整、居中并得到几位合格工程师的同意。 但是、如果 AM335x 在 PMIC 每次施加5V 电源时都不启动、该怎么办?

    问题是:如果 AM335x 电源时序不正确、可能是由于 PMIC 芯片有缺陷(或缓慢损坏)导致的、这会阻止处理器启动吗? 一个电源轨的定序是否对其他电源轨至关重要、是否有我应该验证的时序?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我不认为 PMIC 时序导致了您看到的问题。 需要注意的是、应在复位释放时检查主振荡器和 SYSBOOT 值。 下面是一个 wiki、其中包含一些提示: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、参考您建议的链接... 我想知道处理器无法启动是否与 AM335x 未正确接收 TPS65217 PMIC 的 PORZ 信号 PGOOD 有关? 不幸的是、我从未查看过 PGOOD。 在遇到这些间歇性的处理器启动问题后不久、PMIC 芯片就会发生故障、其 SYS 输出为0.8v、稳压电源轨上没有输出。 我更换并更换了 PMIC 芯片。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 PMIC 出现故障是非常罕见的。 您是否仔细检查了原理图/布局以了解可能的错误? 需要注意的一点是-检查 PMIC 中心焊盘是否已正确焊接。 我在过去看到过一些问题、PCB 制造商用阻焊层覆盖了中心焊盘。