您好,
我们希望使用 OpenCL 在 AM57xx EVM 中的 DSP 上运行一些操作
因此、有一个 DSP 算法代码、它希望在 DSP 端使用 MEM_alloc 分配内存
我们编译 DSP 端代码并创建它的静态库。
之后、我们在.cl 文件中创建包装程序、以便从 ARM 端调用该函数。
但是、当我们使用该 DSP 库编译.cl 文件以创建.out 文件时、它会显示 对 MEM_alloc 的引用未定义
在这种情况下、如果可以从 DSP 端使用 MEM_alloc、那么我们可以如何使用它。
或者是否有任何其他方法(在 OpenCL 中)在 DSP 端分配内存以替代 MEM_alloc。
谢谢。