请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
我有一个大小为474 KB 的 app.out 文件与 tftp 可执行文件驻留在同一文件夹中。 我将 DIP 开关设置设置设置为 TFTP、在打开 EVM 电源后、我看到文件正在 TFPT 格式化、并在串行控制台上打印出内容。
使用大小为581 KB 的文件时出现问题。 我注意到在 Wireshark 上、第一个1157块由服务器进行 TFTed、也由客户端进行确认。 每次块1158上都会发生超时。 服务器发送块1158、但等待客户端的 ACK 超时。
我可以使用的文件大小是否有限制? 如果是、IBL 代码中声明的内容在哪里?
谢谢、
Viney