This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129CNCPDT:RTSC 工具配置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580135/rtos-tm4c129cncpdt-rtsc-tools-configuration

器件型号:TM4C129CNCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我无法在项目选项卡中打开 RTSC 工具选项卡。 它需要一个托盘式配置、但会显示一个空白的平台列表和 CPU 内核。

此致

帕维特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PAVILITRA、
    您能否发布演示问题的屏幕截图? 此外、您能否转到 CCS 工作区、然后转到目录.metadata? 关闭 CCS、删除.log、然后打开 CCS 并尝试再次打开 RTSC 选项卡。 新的.log 文件将在.metadata 中生成。 请在此处发布该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我无法附加屏幕快照。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么? 尝试时会发生什么情况? 文件.log 会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的表单不允许我粘贴 PrtScrn 图像。 我尚未删除.metadata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以压缩图像并发布 zip 文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2577.TI.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您正在运行平台向导并尝试编辑现有平台。 哪些平台位于 C:/Users/pramanujam/myRepository/packages?中 (我认为"封装"是该路径的最后一部分、我无法真正看到)。 由于您是 Tiva 用户、您不应使用平台向导、因为有一个通用 Tiva 平台'ti.platforms.tiva'将自动用于所有 Tiva 项目。
    您尝试使用平台向导执行什么操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试查看 RTSC 工具 Edit/View 中的信息。