请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 大家好,
请不要使用 任何操作系统,它只是 C。 我们使用的是基址, 而在 UART0基址上 ,一切都正常。 当我移动到 UART1时 ,它不在 TX 中。 UART Tx FIFO 不传输加载到它的字符(FIFO 级别不清零、即保持为添加到它的字符数)。 请就检查什么提出任何建议? 有什么建议? 我是否可以使用 C 代码示例?
谢谢你
再见
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请不要使用 任何操作系统,它只是 C。 我们使用的是基址, 而在 UART0基址上 ,一切都正常。 当我移动到 UART1时 ,它不在 TX 中。 UART Tx FIFO 不传输加载到它的字符(FIFO 级别不清零、即保持为添加到它的字符数)。 请就检查什么提出任何建议? 有什么建议? 我是否可以使用 C 代码示例?
谢谢你
再见
卡洛