This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:PCIe Gen2 IBIS 模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580329/tms320c6678-pcie-gen2-ibis-model

器件型号:TMS320C6678

您好!

我对 PCIe Gen2的 C6678 IBIS 模型有疑问。

在 C6678的 TI 网页上、我们可以下载 C6678 IBIS 模型。
但在这个 IBIS 模型中、似乎不支持 PCIe。
www.ti.com/.../toolssoftware
(小部分
tms320C6678_4_2_1_r1p5b.IBS

[PIN]  SIGNAL 名称         MODE_NAME
AH7    PCIERXN0            常闭
AH8    PCIERXP0            常闭
AJ8    PCIERXP1            NC
AJ9    PCIERXN1            NC
AF7    PCIETXP0            常闭
AF8    PCIETXN0            常闭
AG8    PCIETXP1            NC
AG9    PCIETXN1            NC
(小部分

我们的客户申请用于 C6678的 PCIe 第2代的 IBIS 模型。
TI 能否为 C6678的 PCIe 第2代提供 IBIS 模型?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    见以下答复:
    e2e.ti.com/.../1174515

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    您的意思是 PCIe 是串行器/解串器接口、因此需要 AMI 模型、但 TI 网页上没有提供此模型。
    首先、我需要联系当地的 TI FAE。 正确吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您需要联系您当地的 FAE。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    我将联系当地的 FAE。

    此致、
    G.F.