This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:MBF-H04 USB 集线器问题

Guru**** 2620185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579824/linux-am3352-issue-with-mbf-h04-usb-hub

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

MBF-H04集线器不能正常工作。

是否有相关的内核补丁?

 

我的环境:

 AM3352

 linux-3.14.26-g2489c02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先检查您的原理图是否符合以下准则: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist 如果可能、请发布原理图的 USB 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BBB 也转载了这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是集线器? 它是外部器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明集线器到底有什么不能正常工作。

    另请在 BBB 上测试最新的处理器 SDK、以查看问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MBF-H04是 USB 集线器。

    如果 USB 记忆棒插入集线器并连接到 BBB、则无法识别 USB 记忆棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 USB 记忆棒直接连接到 BBB、它能正常工作吗? (不带集线器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 BBB 上测试最新的处理器 SDK、以查看问题是否仍然存在。