大家好、
我认为是这样。 但当我阅读第69页的 MCSDK 用户指南(v3.1.4.7)时,它会显示“不是大端字节序 ARM”和“不是具有 ARM 小端字节序配置的大端字节序 DSP”。 我很震惊。
我的问题是 、如标题所示、C6630K2L 是否支持具有 ARM 大端字节序的 DSP 大端字节序?
以及如何将 ARM 配置为大端字节序? GPIO15TM GPIO0?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我认为是这样。 但当我阅读第69页的 MCSDK 用户指南(v3.1.4.7)时,它会显示“不是大端字节序 ARM”和“不是具有 ARM 小端字节序配置的大端字节序 DSP”。 我很震惊。
我的问题是 、如标题所示、C6630K2L 是否支持具有 ARM 大端字节序的 DSP 大端字节序?
以及如何将 ARM 配置为大端字节序? GPIO15TM GPIO0?
非常感谢!
尊敬的 Eric:
似乎我误导了你,抱歉。 您需要为 ARM 内核设置项目、即:
x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages。/pdkProjectCreate.sh K2H 所有大 GPIO ARM
但是、当我执行上述命令时、我得到:
x0155517@MMS:~/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages。/pdkProjectCreate.sh K2L 全大 GPIO ARM
========================================================================================================================================================
配置:
SoC : K2L
板:全部
字节序:大
模块:GPIO
处理器:ARM
pdk_short_name:/home/x0155517/ti/pdk_k2hk_4_0_3/packages
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
错误:K2L SoC 的处理器不支持大端字节序
正在退出...
似乎根本没有为 ARM 内核实现大端字节序支持、无论 K2L 文档(www.ti.com/.../tci6630k2l.pdf):)中的声明如何
"5.3.4无内膜
ARM CorePac 可在小端字节序或大端字节序模式下运行。 当 ARM CorePac 处于小端字节序模式且系统的其余部分处于大端字节序模式时、ARM CorePac 中的电桥负责执行端字节序转换。"
我还请 TCI66x 团队进一步阐述。
此致、
Yordan