Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Linux
我找到了一些与 Remoteproc 和 PRU-ICSS 相关的信息。 但是、这也适用于 DSP 吗?
我们是否有一个示例展示了 ARM/Linux 如何控制 DSP (包括启动时的加载)? 我了解了 OpenCL、但没有确切了解它如何管理 DSP。 IPC 示例似乎假设您手动将二进制文件下载到不同的内核...
我只需要一个完全控制 DSP 的通用 Linux 应用程序(我自己的应用程序、可能基于 SYSBIOS)。 它需要类似于仅用于 DSP (或 M4...)的普劳斯驱动程序。 欢迎使用任何指针...
谢谢、
弗兰克