请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Anand、您好!
我们正在采用新的 PSDKLA、我们需要来自 GBM_bo 的 OMAP-bo
以前、我们手动操作了 OMAP 处理方式、但安全性不高
gbmbo_m = GBM_BO_create (...);
gbmBoHandle = GBM_BO_GET_Handle (gbmBO_m).u32;
omapBO_m = omapBofromGbm (omapDevice_m、gbmBoHandle);//将 OMAP 句柄替换为 GBM 句柄(操纵)
但是、现在我们希望使用 API 来执行同样的操作、
以下实现是否会提供相同的效果?
gbmbo_m = GBM_BO_create (...);
omapBoFd_m = GBM_BO_GET_FD (gbmBO_m);
omapbo_m = omapbo_from_dabuf (omapDevice_m、omapBoFd_m);
是否有描述此用例的示例应用?
快速响应将会很有帮助。
提前感谢。
此致、
耶拉普