This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:66AK2H 和 EVMK2H 之间的 TCI6636 EVM 差异

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579832/tci6636k2h-tci6636-evm-differences-between-66ak2h-and-evmk2h

器件型号:TCI6636K2H
主题中讨论的其他器件: TCIEVMK2X

您好!  

我在 TI 主页上发现有两种 EVM 类型。  

EVMK2H

www.ti.com/.../EVMK2H 66AK2H 评估模块    

 TCI6636K2H 评估模块

www.ti.com/.../tcievmk2x TCI6636K2H 评估模块

我是否可以提出不同之处?

提前感谢、  

Jin Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TCIEVMK2X 的技术文档应该有一个链接、该链接应该解释两个电路板之间的差异。 但在本例中、由于某种原因、它缺失。

    我希望硬件设计人员详细说明 TCIEVMK2X 和 EVMK2H 板之间的差异。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin Kim、
    唯一的区别应该是电路板上安装的处理器。 TI store 不直接提供基于 TCI6636K2H 的 EVM。 EVMK2H 可在安装了66AK2H 14的情况下直接从 TI store 购买。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    感谢您的快速帮助。

    Jin Kim