This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:无法使编译的应用程序运行

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580139/ccs-am3359-cannot-get-compiled-application-to-run

器件型号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

我最近收到了一个 AM3359模块、用于开发 EtherCAT 从站。 我正在尝试使用 CCS7构建一个简单的"hello world"应用程序。 我可以成功构建应用程序、由于调试探针运行时遇到问题、我想我可以查看是否可以将其或其他应用程序放在 SD 卡上。 如果我获取由 CCS7生成的 Hello .out、并键入:

C:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\tools\ti_image\tiimage.exe 0x80000无 Hello .out 应用程序

并将其与 MLO 文件一起放在 FAT32格式的 SD 卡上、然后重置电路板、我看到:

复制到 RAM 成功完成
 映像复制成功、正在执行应用程序。

但没有其他东西。 我已经对 StarterWare 中的预构建演示应用程序进行过同样的尝试、也看到了同样的情况。 如果有任何关于我可能出错的想法、我们将不胜感激。 例如,我可以希望使用 printf(),还是需要一些特殊的 UART_printf 函数?

我是否使用了此卡的相应库?

我的滴答电话是否正确?

我是否需要小心使用某些特殊的 SD 格式? (我使用 Windows7磁盘管理器格式化8GB USB SD 卡)。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。