尊敬的:
在 CCS_Debug_Trace.pdf 的第32页中、有一些计算计算方法、如下所示:
128 x 64 x 49/16 x 1/2 = 12544
如何理解这个方程,特别是对于16 x 1/2?
提前感谢
BRS、
门格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
在 CCS_Debug_Trace.pdf 的第32页中、有一些计算计算方法、如下所示:
128 x 64 x 49/16 x 1/2 = 12544
如何理解这个方程,特别是对于16 x 1/2?
提前感谢
BRS、
门格
尊敬的 Meng:
在为 EVE SMSET 跟踪提供的示例中、总图像尺寸为768x512。 使用128x64块逐块处理此映像。 本质上、除法操作是使用全帧将 EDMA 编程到所需的起始地址、并将一个128x64字节的块复制到 EVE 内部存储器中、并对 EVE 内部存储器中的数据块执行高斯滤波操作。 对图像的所有块重复此操作将完成整个图像操作。
谢谢、此致、
Piyali