Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:AM5718、
工具/软件:TI-RTOS
您好、香榭丽舍
我的一位客户请求我们提供 PCIe 的参考源代码。
请帮我获取 PCIe 源代码吗? 或者、如果处理器 SDK 中存在该位置、是否可以让我知道该位置?
它们的要求是设置 PCIe 的寄存器设置:
-设置为 Gen-II (5Gbps)
- 1通道
-终点模式
-必须在通电后的50ms 内完成设置。
此致、
欧内斯特