This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:将多个内核的.out 文件合并到一个映像中

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579770/tms320c6678-combining-out-files-of-multiple-cores-into-one-single-image

器件型号:TMS320C6678

您好!

有人能否解释将多个内核的.out 文件合并到一个.out 映像的过程? 我希望随后将该单个.out 文件通过 TFPT 连接到我正在使用的 EVM C6678。 我让它适用于单个内核、但我想知道如何将多个图像合并到一个内核中。

感谢你的帮助。

谢谢、

Viney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viney:

    熟悉 MAD 实用程序:
    processors.wiki.ti.com/.../MAD_Utils_User_Guide

    以下 e2e 讨论也可能有用:
    e2e.ti.com/.../230733
    e2e.ti.com/.../218188

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 您不想使用 MAD UITLIties。 您可以为每个内核转换.out 并将其转换为.hex 二进制文件、该文件可以作为头文件包含在主内核应用程序中、然后复制到适当的存储器空间。

    您可以创建单个应用程序引导应用程序映像并添加读取核心 ID 并运行适当代码的控制代码。 这样、所有内核都会运行单个映像、每个内核都会读取其内核 ID 并运行相应的应用程序代码。 请参阅文件夹中为此实现提供的 sriobot_helloworld.c 中的代码:
    pdk_c667x_2_0_3\packages/ti\boot\examples\SRIO\sriobot_helloworld\src

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的帮助! 我会尝试一下。

    谢谢、
    Viney