This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:MMC1_CLK INPUTENABLE 位

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578112/am5728-mmc1_clk-inputenable-bit

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们对 AM5728上的 mmc1_clk 的"INPUTENABLE-bit"有疑问。

 

我们在 TRM (SPRUHZ6H)的"表25-3中找到了如下所示的"注释"。 eMMC/SD/SDIOi 主机控制器 I/O 的说明”

  -要使 mmc2_clk、mmc3_clk 和 MMC4_clk 信号正常工作、请参阅的 INPUTENABLE 位

   相应的 CTRL_CORE_PAD_x 寄存器必须由软件设置为0x1。

 

因此、我们了解  对于 mmc2_clk、mmc3_clk 和 MMC4_clk、"INPUTENABLE"应设置为0x1。

 

问题:

  为什么在"注释"中不包含"mmc1_clk"?

  

我们还可以从 TRM (SPRUHZ6H)中找到注释"只有 MMC1和 MMC2具有环回电路"

"图25-2. 连接到 eMMC、SD 或 SDIO 卡的 eMMC/SD/SDIOi 控制器"

 

我们对以下情况感到困惑:

 -MMC1:是回送、请注意 INPUTENABLE-NO ->为什么?

 -MMC2:是回送、请注意 INPUTENABLE-yes

 -MMC3:环回否、 INPUTENABLE-yes 的注释->为什么?

 -MMC4:环回否、 INPUTENABLE-yes 的注释->为什么?

 

如果您向我们介绍  mmc1_clk 的"INPUTENABLE"建议设置、我们将不胜感激

并介绍了 MMC_clk 环回机制。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是 TRM 中的一个拼写错误。 我已要求 AM57x 团队进行检查。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我正在等待他们的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    MMC2、MMC3和 MMC4需要设置 INPUTENABLE 位、因为时钟重新同步可确保 DM 中描述的时序。

    MMC1具有不同的 I/O 单元实现方式、这就是回送机制足以满足 CLK 时序要求且无需设置 INPUTENABLE 位的原因。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提示重播。

    非常感谢您的帮助。

     

    我们的地位如下;

      - MMC2、MMC3和 MMC4需要设置 INPUTENABLE 位、  

       因为时钟重新同步需要输入缓冲器。

      - MMC1不需要设置 INPUTENABLE 位、

       因为回送机制 不需要输入缓冲器。

     

    基于这一理解、

     我们如何理解"core_control_SPARE_RW_MMC2_loopback-bit"

     来自 TRM (SPRUHZ6H)"表18-1151。 CTRL_CORE_CONTRAL_SPARE_RW"?

     

    如果您能告诉我们使用 "core_control_spye_rw_mc2_loopback-bit"的建议方法、我们将不胜感激。

     我们可以激活 MMC1的相同回送机制吗?

      (那么 MMC2不需要设置 INPUTENABLE 位。)

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
     
    你有更新吗?

    我们的客户正在等待回答。
    因此、我想对客户回答如下。  
    - MMC2、MMC3和 MMC4需要设置 INPUTENABLE 位、
    因为时钟重新同步需要输入缓冲器。
    - MMC1不需要设置 INPUTENABLE 位、
    因为回送机制不需要输入缓冲器。
    -如果"CORE_CONTINL_SPARE_RW_MMC2_Roopback 位"设置为0x0、
    选择来自 I/O 端口的回送时钟。
    在这种情况下、MMC2不需要设置 INPUTENABLE 位、
    因为回送机制不需要输入缓冲器。
    请参阅 TRM (SPRUHZ6H)"表18-1151。 CTRL_CORE_CONTRAL_SPARE_RW"

    如果您有一些意见/建议、请告诉我们。
     
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]-如果"core_control_SPARE_RW_MMC2_loopback 位"设置为0x0、
    选择来自 I/O 端口的回送时钟。
    在这种情况下、MMC2不需要设置 INPUTENABLE 位、
    因为回送机制不需要输入缓冲器[/quot]

    这不是真的。 请遵循表25-3后面的注释。 eMMC/SD/SDIOi 主机控制器 I/O 的说明:

    注意:为了使 mmc2_clk、mmc3_clk 和 MMC4_clk 信号正常工作、必须通过软件将相应 CTRL_CORE_PAD_x 寄存器的 INPUTENABLE 位设置为0x1。 这是因为 eMMC/SD/SDIO 控制器使用来自焊盘的输入作为环回时钟、控制器可根据其所处的模式将其用于读取捕捉。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

     

    感谢您的提示重播。

    非常感谢您的帮助。

     

    我们对您解释的理解如下:

     -If core_control_pSPARE_RW_MMC1_loopback 位设置为0x0

      (选择了来自 I/O 板的回送时钟),MMC1不需要设置 INPUTENABLE 位。

     

     -If core_control_pSPARE_RW_MMC2_loopback 位设置为0x0

      (选择 I/O 端口的回送时钟),MMC2需要设置 INPUTENABLE 位。

     

    这种理解是否正确?

     

    根据 TRM (SPRUHZ6H)"图25-2。 连接到 eMMC、SD 或 SDIO 卡的 eMMC/SD/SDIOi 控制器"、MMC2的环回机制似乎是 MMC1的环回机制。

     

    如果您告诉我们 INPUTENABLE 的设置值为何与 MMC1和 MMC2不同、我们将不胜感激。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。
    [引述]这种理解是否正确?
    是的、正确。

    [引用]如果您告诉我们 INPUTENABLE 的设置值为何与 MMC1和 MMC2不同、我们将不胜感激。
    根据我的理解、MMC1和所有其他 MMC 接口的 I/O 单元的实现存在差异。 但是、我不知道具体差异、也不能披露此类 SoC 详细信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    此致、