Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
首先、我获得了 TI-RTOS、我获得了 XDC、我理解这里的主题可能不是"官方支持"、这也是不错的。
在我们的产品中、我们使用 TI 处理器、RM46、RM48、MSP430、MSP430、 TMS320借助 InstaSPIN、我们取得了巨大成功!
在每个实例中、我们都会保留基本 driverlib、使其达到我们的公司标准、仅挑选我们需要的内容、按照 IEC61508 SIL1 (100%功能条目、100%分支、边界条件和 MC/DC)执行测试、执行集成测试、系统级并发送产品。
我们需要对 CC1310执行同样的操作、CC1310与 TI-RTOS 和 XDC 工具密切相关。 我再次明白了这一点、但在我们的例子中、根本不可能发运未经测试的器件或其中不可测试的代码。
因此、这使我们能够尝试从 TI-RTOS 中挑选 CC1310驱动程序(或根据您的观点选择其他方法)。
我们剩下一堆未定义的符号、即"TI_SYSBIOS_BIOS_clockEnabled__C_"(以及许多其他符号)。 我们认为这些可能由 release.cfg 的相关工具定义、甚至是由 XDC 定义。 尽管搜索了我们的文件系统、但我们所能找到的只是.oem3文件中对这些符号的一些特殊引用。
是否有人甚至能够暗示下面的代码是如何工作的:
define ti_sysbios_BIOS_clockEnabled (ti_sysbios_bios_clockEnabled__C) __extern __far__ const CT_ti_sysbios_bios_clockEnabled ti_sysbios_bios_clockEnabled__C;
这些符号是否以某种方式定义为 RTOS 构建过程的一部分??
谢谢、我再次意识到这可能是一个"不受支持"的话题、任何帮助都将是伟大的。
太棒了!