This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:我应该选择哪些型号的移位寄存器? 发生什么事了,伙计们? 我需要你的帮助!!!

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579914/starterware-which-models-of-shift-registers-should-i-choose-what-happened-guys-i-need-your-help

工具/软件:Starterware

这对我来说是一个不可选择的问题、所以我来到这个论坛来和大家讨论我应该选择哪一种移位寄存器模型。

下面是两个移位寄存器供我选择:

一个是 HV7022PJ-C-G

www.kynix.com/.../HV7022PJ-C-G.html

HV7022C 是一款具有推挽输出的低压串行至高压并联转换器。 它特别适合用作交流薄膜电致发光(ACTFEL)显示屏中的对称行驱动器。 HV7022C 提供34条输出线路、一个方向(DIR)引脚来提供 CW 或 CCW 移位寄存器加载、输出使能(OE)和极性(POL)控制。 输入数据后(在 CLK 的下降沿)、逻辑高电平将导致输出在 POL 为高电平时摆动至 VPP、或在 POL 为低电平时摆动至 GND。

功能

►HVCMOSRegistered技术

►对称行驱动(减少 ACTFEL 显示屏中的潜在成像)

►Ω 输出电压高达+230V

►低功耗电平转换

►μ A 拉电流/灌电流最小值70mA

►移位寄存器速度4.0MHz

►引脚可编程的移位方向

另一个是  TPIC6A596NE

www.kynix.com/.../TPIC6A596NE.html

功能

1.低 RDS (ON)。 。 。 1 μ A Ω 值

2.输出短路保护

雪崩能量. 。 。 75mJ

4、8个350mA DMOS 输出

5.50V 开关能力

6.多级的增强级联

7.所有寄存器用单个输入清零

低功耗

几个月以来,我一直对这一选择感到困惑。 今天、我来到这个论坛、请您决定我应该选择哪一种移位寄存器模型。 你的想法是什么? 你同意我的想法吗? 您的任何想法都将受到高度赞赏。

有人想帮助我吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4911148、

    此问题与哪个 TI 产品相关、以便将其放置在正确的论坛中?

    Lali