This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713 DSK 问题

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579844/tms320c6713b-tms320c6713-dsk-question

器件型号:TMS320C6713B

尊敬的先生:

我想使用 TMS320C6713B 开发 DSP 板。 我首先阅读 TMS320C6713 DSK 的原理图、发现这些原理图上的200多个指示符不包括在内、因为它们与 Spectrum Digital 的嵌入式 JTAG 仿真器相关。 我想知道、如果我们移除所有具有超过200个符号的器件、而不使用嵌入式 JTAG 仿真器、器件是否仍然正常工作?

非常感谢。

Chengyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengyuan、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    承元

    这是一个支持有限的非常旧的器件。  您是否考虑使用在功耗和成本节省方面具有增强功能的较新器件和/或较新的 DSP 架构?  如果您要开始新的 DSP 设计、我将向您介绍 C667x 系列器件中的一个器件、其中包含支持定点和浮点指令的 C66x DSP 内核。  如果您必须继续使用旧版 C67xx 器件、并且无法使用 Spectrum Digital、我建议您使用其中一个 EVM、移除不需要的组件并验证所需的操作。

    Tom