This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:TDA2E

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577845/tda2e-tda2e

器件型号:TDA2E

您好!

我有 TDA2x 板、并在其上面使用 VisionSDK。

我 尝试使用 IP 摄像头、将其连接到 EVM 板、并发送/接收路线图视频以进行车道检测和偏离警告。

我们有以下问题。

1.如何访问 Linux 控制台?

2.如何针对以下情况配置 EVM 板的以太网端口。  

   a. 尝试从 IP 摄像机发送视频。

   b. 尝试从通过 EVM 板通过以太网端口连接的 PC 发送视频。

 有人能就此提出建议吗?

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    您可以在引导 Linux 后对 EVM 进行 telnet 访问、以便访问控制台。
    如果要从 PC 发送视频、可以运行网络用例1和2。
    Netwurk 用例菜单:
    [IPU1-0] 1:网络 RX +显示
    [IPU1-0] 2:网络 RX +解码+显示(仅限 TDA2x)
    否则、您可以从 AVB 摄像头发送视频

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Rishabh 的详细介绍。

    我们如何配置 EVM 的其他端口的 IP 地址。
    2.我们可以使用 Network_Tx 工具将视频传输到电路板吗?

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    您无需对 EVM 的 IP 地址进行任何显式配置。 只需在 EVM 和运行 DHCP 服务器的网络之间连接 LAN 电缆。 如果您没有 DHCP、则可以在静态 IP 模式下配置 EVM。 请参阅 VSDK 用户指南、了解有关该内容的更多详细信息。

    有关网络 TX 工具的使用信息,请参阅 vsdk_install_dir \docs\FeatureSpecificUserGuide\VisionSDK_UserGuide_NetworkTools.pdf。 如有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    感谢您的输入。

    1.是否需要 NDK_PROC_TO_USE = A15_0、以防我们使用网络端口进行视频传输?
    根据网络指南、就像这样。 但是、当我将其配置为 A15_0时、exe 加载没有成功。

    2.我们尝试使用 NDK_PROC_TO_USE = IPU_1、并将 IP 模式设置为静态模式、然后生成并加载 exe。
    在我的 PC 和 EVM 板上配置了具有相同域的 IP、但 Ping 失败。
    在电路板侧进行配置还需要做什么?

    此致、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suganthi、

    不需要 NDK_PROC_TO_USE = A15_0。 您可以在 A15或 IPU1_0、IPU1_1上运行 NDK。
    在 A15上加载 exe 时,会出现什么错误? 我建议首先尝试预构建的二进制文件。

    2.对于使用静态 IP、EVM 连接到的 PC 应位于同一子网中。 您是否已确保完成此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    是的、EVM 和 PC 都位于同一子网中。

    EVM:
    IP:192.168.1.200
    子网:255.255.255.0
    网关:192.168.1.1
    我们还可以在 EVM 控制台上看到 IP 地址。

    PC:
    IP:192.168.1.201
    子网:255.255.255.0
    网关:192.168.1.1

    此外、当尝试将我的 PC 连接到另一台具有与下面相同子网的 PC 时。
    PC 2:
    IP:192.168.1.202
    子网:255.255.255.0
    网关:192.168.1.1

    PC 之间的 ping 成功。

    查询:
    1.如果连接成功、EVM 上的以太网端口 LED 是否会闪烁?
    2.链接速度有问题? 我尝试将 PC 链路速度更改为100Mbps。 连接仍然不成功。
    3.是否有其他方法可以检查 EVM 的以太网配置?

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suganthi、

    您的 EVM 网络连接如何? 直接将 EVM 连接到 PC 或通过交换机/路由器?

    运行用例时、您能否发送完整的 VSDK 控制台日志?  

    1.如果连接成功、EVM 上的以太网端口 LED 是否会闪烁?

    是的、它会根据速度呈绿色或橙色闪烁。


    2.链接速度有问题? 我尝试将 PC 链路速度更改为100Mbps。 连接仍然不成功。

    在您的情况下、它可能会但不会显示为100Mbps 也无法正常工作。


    3.是否有其他方法可以检查 EVM 的以太网配置?  

    是的、在 VSDK 控制台日志中、您会看到"PHY Detected (检测到 PHY)"和"Speed Configured (速度配置)"消息。

    请共享 vsdk 日志、以提供有关问题的线索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    感谢您的回复。

    我们能够通过以太网端口进行连接、并且能够从 PC 和 EVM 板传输视频。

    查询1:
    我们正在尝试将编码的 MJPEG 视频从 PC 发送到设备。 我们能够接收视频、但在 LCD 中、视频显示在一个小窗口中、而不是全屏。
    但是、在发送原始视频时、我们能够全屏观看视频。

    我们如何使解码视频(来自 PC 的编码视频和 EVM 中的解码)以全屏显示而不是小屏幕显示?

    它是否与图像的分辨率有关?

    查询2:
    EVM 中仅支持 MJPEG 和原始视频格式?
    我们无法使用 H.264、mp4、wmv 等任何其他视频格式并将这些编码格式作为视频输入发送到 EVM?

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    很高兴知道您能够接收视频数据。

    问题1 -是的、图像/视频的分辨率会影响在输出上看到的内容。 编码数据分辨率由帧数据本身决定。
    如果您可以尝试馈送差分编码视频以查看输出的变化。

    问题2:目前我们仅支持 Raw 和 MJPEG。 您可以通过更改 network_TX 工具并修改用例来轻松添加视频格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Prasad 提供的信息。

    我们将尝试使用不同的视频编码格式。

    关于链路速度:
    在我们拥有的 EVM 板中、以太网链路仅支持100Mbps。
    但根据数据表、它应该支持1Gbps。
    我们还订购了另外两个 EVM 板。 它是否支持1Gbps?

    需要在 SDK 中进行任何更改以支持1Gbps?

    由于我们使用的是通过以太网端口的视频输入、因此我们需要1Gbps 的速度。

    此致、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suganthi、

    100Mbps 链路速度限制是由 EVM 问题引起的、遗憾的是没有针对此问题的软件解决方法。

    有关新 EVM 的信息、请咨询 EVM 供应商以获得1Gbps 链路速度支持。