This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:编译错误:在 VisionSDK(2.11)窗口中

Guru**** 2544470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578192/compiler-compilation-error-on-visionsdk-2-11-windows

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我已经安装了 VisionSDK (2.11)、并在其中集成了我自己的插件、用于 TDA3x。 现在,当我尝试编译时,会出现以下错误:

#编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_examples:C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/examples/tda2xx/src/modules/iss_sensors/iss_sensor
_ar0140.c
#编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_examples:C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/examples/tda2xx/src/modules/iss_sensors/iss_sensor
_ov10640 c
#编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_examples:C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/examples/tda2xx/src/modules/iss_sensors/iss_sensor
_imx224.c
#编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_examples:C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/examples/tda2xx/src/usecases/vIP_single_cam_DetectBlin
国王/连锁酒店
#编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_examples:C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/examples/tda2xx/src/usecases/vIP_single_cam_DetectBlin
国王/连锁酒店
编号
#存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:vision_sdk_examples
编号
#正在调用配置...
已处理文件:C:\VISION_SDK_02_11_00_00\VISION_SDK\binaries\tda3xx_EVM_BIOS_All\maketemp_configuro_cmd_arp32_1.bat

C:\vision_sdk_02_11_00_00\vision_sdk\src\main_app\tda3xx\eve1>C:/vision_sdk_02_11_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_core/xs xDC
tools.configuro --generationOnly -o C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/binaries/tda3xx_evm_BIOS_all/obj/vision_sdk/tda3xx-evm/arp32_1/release/Visio
n_sdk_configuro -t ti.targets.arp32.elf.arP32_far -p ti.platforms.evmTDA3XX:EVE_1 -r release -c C:/vision_sdk_02_11_00_00/ti_componences/cG_tools/windo
ws/arp32_1.0.7 -b C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/build/tda3xx/config_arp32.bld -cfgArgs "{mode:\""、coreName:\"EVE-1\"、platformMem:\"DDR_M"
EM_512M\"}" MAIN_APP_eve1.cfg
4 [Main] sh 5668 C:\vision_sdk_02_11_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法解压缩
堆栈0x28C740的控制内存- 0x290000、Win32错误487
4 [Main] sh 5668 C:\vision_sdk_02_11_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法解压缩
堆栈0x28C740的控制内存- 0x290000、Win32错误487
8 [Main] sh 4940 child_info::sync:等待失败、pid 5668、Win32错误0
538 [Main] sh 4940 fork:子级-1 -在初始化之前等待 longjmp 而死、重试10、退出代码0x1000000、errno 11
8 [Main] sh 4940 child_info::sync:等待失败、pid 5668、Win32错误0
538 [Main] sh 4940 fork:子级-1 -在初始化之前等待 longjmp 而死、重试10、退出代码0x1000000、errno 11
C:/Users/neha.b/AppData/Local/Temp/make10736-1.sh:无法派生:资源暂时不可用

如何解决此问题?

谢谢、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neha、
    此问题与 Cigwin 安装或路径中使用 Cygwin (通常是 Windows 的一些类似 Linux 的 shell)的组件有关。 对于某些用户,删除某些路径组件可以解决问题,但其他用户必须安装 Cygwin 修补程序。 有关更多详细信息、请查看以下主题帖。
    e2e.ti.com/.../512643
    e2e.ti.com/.../1709330
    e2e.ti.com/.../481967
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sasha、

    感谢您的快速响应。

    我还有几个问题:
    1) Cygwin 是否依赖于 VisionSDK?
    2)是否需要安装 Cygwin? 如果是、我是否需要为相同的路径设置路径。

    此致、
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 Vision SDK 是否安装或需要 Cygwin 或任何基于 Cygwin 的 shell。 但是、您的路径中已经有一个。 您能否发布您的路径、以便我们可以尝试识别此类组件并将其临时删除、以检查项目是否在 CCS 中构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sasha、

    路径如下:
    C:\vision_sdk_02_11_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core;C:\Windows\WinSxS\x86_micro-windows-whoami_31bf3856ad364e35_6.3。
    9600.17415_none_63668ddb99d362a87;C:\vision_sdk_02_11_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core;C:\Windows\WinSxS\x86_Microsoft-win
    dows-whoami_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17415_none_63668ddb99d362a87;C:\Program Files (x86)\Intel\ICLS Client\;C:\Program Files\Intel\ICLS Client\;C:\win
    Dows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\WBEM;C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel (R) Management Engine Compon
    ENT\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel (R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel (R) Management Engine Components\DAL;C:\PR
    图文件(x86)\Intel\Intel\Intel (R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Common Files\Lenovo \easyplussdk\bin;C:\ProgramData\Lenovo Rea
    dyApps;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\DT
    S\bin\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn

    谢谢、
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到任何明显的东西。 我需要做更多的研究、但我发现了一些系统重新启动帮助的情况。 您能否尝试一下、看看是否存在差异?