请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
大家好。
我有一个提供此错误的项目。
#35 #ERROR 指令:"***ERROR***指定的电路板无效! 有关选项、请参阅 board.h。" Board.c C/C++问题
该项目被编程为在我的 CC2650EM-7ID-RD 中工作、项目属性定义为 cc2650F128、所有3 .xx 项目文件在其上仅提及 cc2650。
错误指向 board.c 文件、该文件询问2650板、1310或1350是否已定义。 它返回错误、就像未定义任何错误一样(代码如下)。
这种不同的电路板配置在哪里?
您知道如何解决此错误吗?
我正在使用 CCS7。
谢谢、
Rui Costa;
在 board.c 中
#IF 定义(CC2650DK_7ID)||定义(CC2650DK_5XD)||定义(CC2650DK_4XS) #include "./cc2650em/cc2650em_board.c" #elif defined (CC2650STK) #include "./cc2650st/cc2650st_board.c" #elif defined (CC2650RC) #include "./cc2650rc/cc2650rc_board.c" #elif defined (CC2650_LAUNCHXL) #include "./cc2650lp/cc2650lp_board.c" #elif defined (BOOSTXL_CC2650MA) #include "./cc2650bp/cc2650bp_board.c" #elif defined (CC1310DK_7xD)|| Defined (CC1310DK_5XD)|| Defined (CC1310DK_4XD) #include "./cc1310em/cc1310em_board.c" #elif defined (CC1310_LAUNCHXL) #include "./cc1310lp/cc1310lp_board.c" #elif defined (CC1350_LAUNCHXL) #include "./cc1350lp/cc1350lp_board.c" #elif defined (CC1350STK) #include "./cc1350st/cc1350st_board.c" #elif defined (use_fpga) #include "./cc2650fpga/cc2650fpga_board.c" #else //未知电路板 #ERROR "***ERROR***指定的电路板无效! 有关选项、请参阅 board.h。" #endif