This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:BeagleBone Green Wireless PRU rpmsg 失败

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579278/linux-am3358-beaglebone-green-wireless-pru-rpmsg-fails

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

1.构建 PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0 (CCS Expmle)项目并将 PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0.out 复制到 BBGW (4.4.4.3.30-ti-r64)

将文件链接到/lib/firmware、如下所示:

  LS /lib/firmware

  (笑声)

   AM335x-pru0-FW ->/root/pru/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0.out

  (笑声)

3.install 模板:

   modprobe PRU_rproc

   modprobe rpmsg_PRU

4.ls /dev/dev、但没有名为 rpmsg-PRU 的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BeagleBone Green Wireless 是第三方电路板、不受任何 TI 发布的 SDK 支持。 请在 www.beagleboard.org 的支持论坛上咨询。