This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有 tvp7002的 DM8168EVM 可提供模糊的视频

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP7002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579020/dm8168evm-with-tvp7002-gives-blurred-video

主题中讨论的其他器件:TVP5158TVP7002

 我正在使用 DM8168 EVM +子 I/O 卡(上面有两个 TVP7002)来立即捕获1080i/ YPbPr 视频源。 该软件为 DVRRDK4.0。     由于 SDK 中似乎没有显示 TVP7002在 A8端的用法、 因此我意识到它自己是指给定的 TVP5158的用法。  最后、当我 运行演示时(opt.3  VCAP + VENC+VDEC+VDIS  HD 渐进式)、除了灰色半透明 遮罩覆盖视频 窗口外、大部分结果都是正确的。  在它下面,视频流畅。 在  初始化演示过程中、灰色遮罩也会短暂出现。  如果 删除了视频源,则掩码将变成完全灰色的背景。  我已经多次检查了 TVP7002的配置, 但它不喜欢错误。 有人可以帮帮我吗?   我应该在哪里检查以及如何检查?